工具与软件:
您好!
我正在 调光器电路设计中使用 TPSI3050DWZR IC。
本设计未通过辐射发射测试(CISPR15)。 我已经尝试了所有可能的技巧,没有工作。
此设计预计可在2个月内投入生产。 我需要您的帮助来理解这一点。
您能否申请分享电子邮件地址、分享原理图?
Parvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在等待响应。 现在还不能创建技术案例、所以需要依赖 E2E 论坛
我已通过移除连接的所有电缆(例如负载电缆、天线)对此设计进行了测试。
现在我的电路仅连接到 VInput 230VAC、我仍然可以看到165MHz 与175MHz 之间的辐射发射宽带噪声。 这表明、电缆辐射的不是噪声、而是 PCB 辐射的。 我使用了近场探头、与 MCU、晶体、直流/直流等设计的其他部分相比、TPSI3050产生的噪声更大
我已经从电路板上完全移除 TPSI3050、噪声变为零。
在 IC 本身辐射的噪声超出可接受限值的情况下、我该怎么办? 情况紧急。
谢谢
Parvin
您好、Parvin:
很抱歉迟到了响应。 我们的产品线最近重新组织为业务部门、这意味着我们负责的组织发生了变化、但尚未更新 E2E 上的通知设置。 因此、我的团队成员都没有像我们通常那样收到通知。
请将您的原理图和测量结果分享到 ps_iso_apps@list.ti.com
TPSI305x 在通过隔离栅传输功率、并且电源尝试返回到电源时会产生 EMI。 为了降低 EMI、我们可以增加该返回路径的阻抗、也可以降低整个路径的总发送功率。 dBµV 您需要减少多少 Δ R、我们通常建议使用以下选项:
以下是我们自己的 RE EMI 测量结果。 通过添加铁氧体磁珠、我们可以看到在该165 MHz 的- 175 MHz 范围内减少近10dBµV μ V。 请记住、这些结果是在最小功率传输(RPXFR = 7.32 kΩ)下得到的。 在分享原理图时、还请分享开关频率以及启动时间要求、以便我们检查是否也可以选择减少功率传输。
我们最新的铁氧体磁珠建议为BBBK00201209252Y00。



此致、
Tilden Chen
固态继电器|应用工程师