This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A-Q1:集成了电阻器和二极管

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487389/ucc27301a-q1-resistor-and-diode-integrated

Thread 中讨论的其他器件:UCC27301A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我不想使用   UCC27301A-Q1中集成的电阻器和    二极管、因此我添加了一个外部电阻器和二极管。

您能否指导我  计算     以下电路中自举电容器的充电时间

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、叉车销售、

    可以通过时间常数 t = Cboot *[ Rboot + RDS (on)]估算自举电容器的充电时间

    乍一看、自举电容器似乎太大(20uF)。 请查看有关设计自举电路的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    我每个桥臂使用10个并联的 MOSFET、因此自举电容器很大。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    如何计算二极管自举电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、叉车销售、

    您可以使用连接到 HO 引脚的高侧 FET 的开关频率(FSW)和总电荷(Qg)来计算平均自举二极管电流:  Iavg = Fsw * Qg

    一般原则是、我们建议自举电容值是所驱动 FET 等效电容值的10倍 CEQ =(Qg / VDD)* NUMBER_OF_FET )、并且建议 VDD 旁路电容值是自举电容值的10倍。 如果您的自举电容器值真正为20uF、则需要200uF 的 VDD 旁路电容器。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您提供的信息。

    最后一个问题是:如何估算二极管自举的峰值电流?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、叉车销售、

    由于存在多个系统变量和寄生效应、因此无法准确估算自举二极管的峰值电流。 则需要在工作台上对此进行测试。

    谢谢!
    Rubas