工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我不想使用 UCC27301A-Q1中集成的电阻器和 二极管、因此我添加了一个外部电阻器和二极管。
您能否指导我 计算 以下电路中自举电容器的充电时间?

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我不想使用 UCC27301A-Q1中集成的电阻器和 二极管、因此我添加了一个外部电阻器和二极管。
您能否指导我 计算 以下电路中自举电容器的充电时间?

此致、
您好、叉车销售、
可以通过时间常数 t = Cboot *[ Rboot + RDS (on)]估算自举电容器的充电时间
乍一看、自举电容器似乎太大(20uF)。 请查看有关设计自举电路的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf
谢谢!
Rubas
您好、叉车销售、
您可以使用连接到 HO 引脚的高侧 FET 的开关频率(FSW)和总电荷(Qg)来计算平均自举二极管电流: Iavg = Fsw * Qg
一般原则是、我们建议自举电容值是所驱动 FET 等效电容值的10倍 CEQ =(Qg / VDD)* NUMBER_OF_FET )、并且建议 VDD 旁路电容值是自举电容值的10倍。 如果您的自举电容器值真正为20uF、则需要200uF 的 VDD 旁路电容器。
谢谢!
Rubas