This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:使用4S2P 14.4V 5.7Ah 电池的 BQ34110EVM-796的基本配置指南。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34110EVM-796, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488687/bq34110evm-796-basic-configuration-guidance-for-bq34110evm-796-with-4s2p-14-4v-5-7ah-battery

器件型号:BQ34110EVM-796
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34110

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

与配合使用的器件 BQ34110EVM-796评估模块 以及将其与 A 相连接 4S2P 14.4V 5.7Ah 电池 配置、其中包含八节 INR-18650锂离子可充电电池。

如果您对提供指导、我将不胜感激 基本配置步骤 对于:

  • 在 BQStudio 中设置正确的电池参数(电压、容量和化学成分)。
  • 为确保准确运行而推荐的初始设置。

如果有类似电池设置的任何相关应用手册或配置示例、请分享。

提前感谢您的支持。

此致、
Sumeet G B.