Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34110
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
与配合使用的器件 BQ34110EVM-796评估模块 以及将其与 A 相连接 4S2P 14.4V 5.7Ah 电池 配置、其中包含八节 INR-18650锂离子可充电电池。
如果您对提供指导、我将不胜感激 基本配置步骤 对于:
- 在 BQStudio 中设置正确的电池参数(电压、容量和化学成分)。
- 为确保准确运行而推荐的初始设置。
如果有类似电池设置的任何相关应用手册或配置示例、请分享。
提前感谢您的支持。
此致、
Sumeet G B.