This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:关于故障表-下拉项目

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488184/tps1hc30-q1-about-fault-table--overcurret-item

器件型号:TPS1HC30-Q1

工具与软件:

您好!

我了解了前面所有人讨论的内容、其中提到数据表中故障表的某些部分需要校正。

当我使用 EVM 板进行实验时、测试项是过流的、负载是通过电子负载提供的。 但是、我发现 Vout 值似乎与修改后的公式不匹配。

发生过流以及对 GND 短路和热关断时、最终的故障行为是相同的。 这是否意味着无法区分哪种类型的故障?

谢谢!

Yufang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    感谢您指出这一点、我们在工作流程中更正了本数据表的拼写错误。

    是的、如果不需要一些外部元件、就无法确定故障类型(过流、STG、热关断)。 如有必要、我们可以讨论一些外部电路或其中一个 SPI 高侧开关。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    关于波形、当发生过流时、Vout 值为10.97V、这似乎与 I_LIM * R_load 公式不匹配。

    谢谢!

    YuFang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    您是否在 CC 模式下使用 eLoad? 如果是、则不会定义电阻、因为有一个主动反馈环路试图保持电流恒定。 请在 CR 模式下使用 eLoad、您应该会看到您计算出的电压。

    谢谢!

    Patrick