工具与软件:
尊敬的团队:
请帮助我们了解 BQ79656的 CS 功能。
问1:我是否知道 CS Δ-Σ ADC 的满标量程? 第9页8.3提到 VCS_RANGE =+/-100mV、但9.3.2.4提到它为+/-125mV。
问题2:大约9.3.2.4、它提到如下屏幕截图所示。 这是否意味着 CURRENT_HI/MID/LOW 将低于表格? 当它低于-125mV (-100mV)时它将如何变化。
<-125mV: -125mV (=0x000000)或 -75mV
-125mV ~-100mV:-125mV ~-100mV
-100mV ~+100mV:-100mV ~+100mV (高精度)
+100mV ~+ 125mV:+100mV ~+ 125mV:
>+ 125mV:75mV

Q3:相对于 Q1、BQ79656-Q1能否使用 CS ADC 在+/-100mV 范围内准确测量电流、以及在-125mV 至-100mV 和100mV 至125mV 范围内相对较低?
Q4:MAIN_CURRENT_HI/LO 的0x0000是什么? 其 LSB 为 30.52uV、但不确定其绝对值。
Q5:对于 CS ADC 和 CURRENT_HI/MID/低电平相同、其0x000000是-125mV? 这意味着0x000fff 为0V?
此致、
Yuto.