This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:CS ADC 和主 ADC 电流检测

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482878/bq79656-q1-cs-adc-and-main-adc-current-sense

器件型号:BQ79656-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

请帮助我们了解 BQ79656的 CS 功能。

问1:我是否知道 CS Δ-Σ ADC 的满标量程? 第9页8.3提到 VCS_RANGE =+/-100mV、但9.3.2.4提到它为+/-125mV。

问题2:大约9.3.2.4、它提到如下屏幕截图所示。 这是否意味着 CURRENT_HI/MID/LOW 将低于表格? 当它低于-125mV (-100mV)时它将如何变化。

 <-125mV: -125mV (=0x000000)或 -75mV
-125mV ~-100mV:-125mV ~-100mV
-100mV ~+100mV:-100mV ~+100mV (高精度)
+100mV ~+ 125mV:+100mV ~+ 125mV:
>+ 125mV:75mV

Q3:相对于 Q1、BQ79656-Q1能否使用 CS ADC 在+/-100mV 范围内准确测量电流、以及在-125mV 至-100mV 和100mV 至125mV 范围内相对较低?  

Q4:MAIN_CURRENT_HI/LO 的0x0000是什么? 其 LSB 为 30.52uV、但不确定其绝对值。

Q5:对于 CS ADC 和  CURRENT_HI/MID/低电平相同、其0x000000是-125mV? 这意味着0x000fff 为0V?

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我会在本周晚些时候给您回复。

    谢谢!
    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的评论。 等待更新。

    yk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续内容。 请在您看到此评论后立即回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    很抱歉响应延迟。

    1) 1)绝对最大值 id +/- 125mV、+/- 100mV 是建议工作范围

    2) 2)如果范围超出绝对最大限值、读数被钳位在75mV (这是一个差分测量)

    3) 10.2.1.2.7数据表中的说明了2个量程的使用

    4和5)读数是绝对的和 2的补码、所以转换非常简单。

    谢谢!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zachary

    1) 1)清除。

    2)差分测量值仍显示为负值-对吧? 如果<-125mV 或>125mV、1xxxxxxxx 或0xxxxxxx、情况将会如何?(抱歉没有以二进制计算75mV)

    3)清除。

    4) 4)很抱歉在数据表中缺少二进制补码一词。 我理解二进制补码是有符号的二进制。 MAIN_CURRENT_HI 和 CURRENT_HI 的第7位解释了符号(正数=0、负数=1)-这是对吗?

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:  

    请仔细检查我的问题吗?

    yk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、我道歉。  

    2的补码是带符号的二进制、正确。 负值从1xxxxx 开始。  

    数据表说明了如何清楚地从寄存器中读取这些值、因此它是您进行此操作的最佳资源。

    谢谢!

    Zachary