This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:硬件连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34210IQ1EVM-826, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484166/bq34210iq1evm-826-hardware-connections

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的测试活动使用 BQ34210IQ1EVM-826、我们谨澄清一些疑问。 请帮忙。

我们需要将电池连接到 EVM 并应用持续负载以耗尽电池电量。

为此、应将电池连接到 EVM 上的哪个连接器? 我的理解是、它应该连接到 J5连接器。

此外、负载应连接到 EVM 上的哪个连接器? 是否需要为此目的更新任何跳线连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra、您好!

    是的、您可以将电池连接到 J5连接器、通过 EV2X00、您可以将电池连接到 J2、打开 BQStudio 并点击"Gauge"、系统应该会自动识别电量监测计。 如果负载比 J4和 J6的负载要大、则可以在 EVM 中创建此信息。

    EVM:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubq4/sluubq4.pdf?ts = 1741362575713&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34210IQ1EVM-826

    谢谢!
    艾伦



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的答复。

    我想知道在学习过程中、我们是否必须在 J3连接器上建立任何连接。

    电池电量耗尽时、可通过发出 EOS_EN 命令将 Design Capacity 值设置为10000mA、使 EOS_Learning 启动、但等待 LTI 标志升高后学习周期中止

    什么可能导致设置 LTI 标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我是否可以知道为什么显示不受支持的端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra、您好!  

    J3不是系统运行所必需的、是系统中的一个可选组件。 然而、问题的根本原因似乎是 chemID。 我首先在校准选项卡中对不同的单元进行校准。 然后、我将更新数据存储器表中的关键参数。 然后、我会运行 GPCCHEM 计算器、得到一个差异误差为3%的 chemID。 使用 BQStudio、我将重新运行学习周期、您应该不会在最后看到任何问题  

    关键参数:  
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage
    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    学习周期:  
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1741893409900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D85%2526searchTerm%253DHow+to+achieve+a+success+learning+cycle

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能否帮助计算收尾电流值?

    我们使用的是10000mA 4.0电池、在技术文档中、我可以看到锥形电流范围在 C/10到 C/20之间。

    那么、在本例中、我们应该提供的收尾电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra、您好!

    这取决于您可以为系统充电多长时间以及您希望电池在系统中持续多久。 C/10表示较快的充电速率、但较长的使用寿命;C/20表示较慢的充电速率、但较长的使用寿命。  

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一个计算收尾电流的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandra、您好!  

    您可以获取容量、将其除以所决定的任何数量(10至20)、然后将该单元以 mA 的形式插入电池电量计。

    谢谢!
    艾伦