Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们的测试活动使用 BQ34210IQ1EVM-826、我们谨澄清一些疑问。 请帮忙。
我们需要将电池连接到 EVM 并应用持续负载以耗尽电池电量。
为此、应将电池连接到 EVM 上的哪个连接器? 我的理解是、它应该连接到 J5连接器。
此外、负载应连接到 EVM 上的哪个连接器? 是否需要为此目的更新任何跳线连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们的测试活动使用 BQ34210IQ1EVM-826、我们谨澄清一些疑问。 请帮忙。
我们需要将电池连接到 EVM 并应用持续负载以耗尽电池电量。
为此、应将电池连接到 EVM 上的哪个连接器? 我的理解是、它应该连接到 J5连接器。
此外、负载应连接到 EVM 上的哪个连接器? 是否需要为此目的更新任何跳线连接?
Sandra、您好!
是的、您可以将电池连接到 J5连接器、通过 EV2X00、您可以将电池连接到 J2、打开 BQStudio 并点击"Gauge"、系统应该会自动识别电量监测计。 如果负载比 J4和 J6的负载要大、则可以在 EVM 中创建此信息。
EVM:
https://www.ti.com/lit/ug/sluubq4/sluubq4.pdf?ts = 1741362575713&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34210IQ1EVM-826
谢谢!
艾伦 
Sandra、您好!
J3不是系统运行所必需的、是系统中的一个可选组件。 然而、问题的根本原因似乎是 chemID。 我首先在校准选项卡中对不同的单元进行校准。 然后、我将更新数据存储器表中的关键参数。 然后、我会运行 GPCCHEM 计算器、得到一个差异误差为3%的 chemID。 使用 BQStudio、我将重新运行学习周期、您应该不会在最后看到任何问题
关键参数:
Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage
GPCCHEM:
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM
谢谢!
艾伦