This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电压控制模式下的输出电压调节

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486510/ucc28950-output-voltage-regulation-in-voltage-control-mode

器件型号:UCC28950

工具与软件:

尊敬的 Mike:

关于我之前发表的帖子:UCC28950:电压控制模式中的输出电压调节-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

下面是我的评论和问题。

b:您将添加反映在变压器上的电感器电流下降斜率的一半。 应用手册 SLUA560中对此进行了介绍。 GM:请告诉我哪一页对此进行了解释。

D. 可能会出现环路补偿问题。 我建议首先通过测试功率级开环来查看是否稳定。  如果是、那么您的问题就是环路稳定性。 GM:如何解决环路稳定性问题?

答:您可能需要研究变压器输入电压、SS、CS 和电压放大器输出、以确定设计为什么突发。 GM:我到底要检查什么、您能提供数字以进行基准吗?

b.要评估电压放大器输出、您需要将一个1k 欧姆的电阻器与示波器探头串联。gm:在探测时应该期待什么值?

先前的发布注释:"在本应用手册中有一些假设和一些简单的陈述、例如 slua560的第11页上"理论环路增益在大约3.7kHz 处交叉、相位裕度大于90度"。 [Mo:我看了第11页、也看不到您所指的内容]" GM:请参阅第14页。

1)在 slua560d 中选择 D5/dB 和 D11/DC、gm:我查看了 e2e 形式、唯一发现的就是对 TINA 仿真结果的解释。 但是、我们并未提供相关解决方案来推导这些值、我们已检查了数据表中的公式、并相应地选择了二极管、甚至选择了额定高电流的二极管、但这些二极管都无法正常工作。 它们在几秒钟内熔断、损坏了初级 MOSFET。 请注意、我们正在研究两种不同的 PSFB 设计、这两种设计中的二极管都发生故障、因此我们需要逐步指导如何选择这些二极管。

上一篇文章评论:" 1.  Excel 工具实际上为您提供了一张可参考的环路增益图。2. 请使用应用手册和 Excel 工具针对峰值电流模式控制补偿环路。"、GM:我将从这个图中得到什么样的数字?  是否应尝试获得与 slua560相同的绘图数?

以前的帖子注释:"slua560中的 ADEL 和 ADEREF 引用了 Vref、webench 显示了这些引用了 CS 的引脚、电子表格使用 slua560的原理图、如果我们想要实现自适应延迟、我们是否应该使用电子表格结果并参考 Adel、ADEREF 的 CS 引脚?" 那么、我可以参考 CS 引脚来获取 ADEL 和 ADEREF 并使用从电子表格中得出的电阻值吗?

您能否提供有关推导下图中电阻器 R8和 R9值的分步指南:

谢谢!

此致

Gaurang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    你有很多问题、我会在时间允许的情况下回答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    b:您将添加反映在变压器上的电感器电流下降斜率的一半。 应用手册 SLUA560中对此进行了介绍。 GM:请告诉我哪一页对此进行了解释。 这实际上位于应用手册的公式123中、用于根据 VSLOPE2设置 RSUM。

    如果您需要更好地了解斜率补偿、请参阅以下链接中的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slua079/slua079.pdf

    D.可能会出现环路补偿问题。 我建议首先通过测试功率级开环来查看是否稳定。  如果是、那么您的问题就是环路稳定性。 GM:如何解决环路稳定性问题?

    >如果相位裕度小于45度,则需要将其增大。

    >如果增益裕度小于3dB ,您需要将其增大。

    以下文章将为您提供有关如何补偿一般电压环路的提示。  

    我需要重点关注其他优先事项、并在时间允许时回到这些问题。

     

    此致、

    e2e.ti.com/.../H2PToday1004_5F00_design_5F00_TexasInstruments_5F00_for_5F00_review-_2800_11_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答:您可能需要研究变压器输入电压、SS、CS 和电压放大器输出、以确定设计为什么突发。 GM:我到底要检查什么、您能提供数字以进行基准吗?

     

    使用示波器通过示波器探测变压器输入电压、SS、CS 和电压放大器。  这有助于确定不稳定性是由过流断续模式保护、缺少斜率补偿还是由不正确的环路补偿引起的。

    • 如果设计进入过流断续模式、SS 电容器电压将在完全充电和无充电之间循环。
    • 如果斜率补偿不正确、每个其他占空比将从最大值到最小值
    • 如果它是环路、则电压放大器输出将不稳定。

    b.要评估电压放大器输出、您需要将一个1k 欧姆的电阻器与示波器探头串联。gm:在探测时应该期待什么值?

    0.8至2.8V 之间的电压、对于给定负载具有直流稳定。  如果振荡、则存在环路稳定性问题。

    我将在下周查看您的其余问题。  周末愉快!

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论:

    先前的发布注释:"在本应用手册中有一些假设和一些简单的陈述、例如 slua560的第11页上"理论环路增益在大约3.7kHz 处交叉、相位裕度大于90度"。 [Mo:我看了第11页、也看不到您所指的内容]" GM:请参阅第14页。

    • 当 RF = 5kHz 时、交叉频率(fc)被设置为双极频率(fpp)的1/10。
    • 在 Cz/5 = 1kHz 处有一个由 fc 设置的零点、补偿器将在该点增加45度的相位裕度。 90度后、这将增加相位。
    • 然后使用该页上的公式绘制环路增益、从图12-1可以看出、在大约3.7kHz 的频率下、环路相位裕度大于90度。

    以支持其他客户。  在时间允许的情况下、我将查看您的其余问题。

     

    此致、

     

    Mike

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    1)在 slua560d 中选择 D5/dB 和 D11/DC、gm:我查看了 e2e 形式、唯一发现的就是对 TINA 仿真结果的解释。 但是、我们并未提供相关解决方案来推导这些值、我们已检查了数据表中的公式、并相应地选择了二极管、甚至选择了额定高电流的二极管、但这些二极管都无法正常工作。 它们在几秒钟内熔断、损坏了初级 MOSFET。 请注意、我们正在研究两种不同的 PSFB 设计、这两种设计中的二极管都发生故障、因此我们需要逐步指导如何选择这些二极管。

     

    >您提到您根据峰值电流选择二极管。  应根据功率耗散、峰值电流和峰值电压选择相应的值。  如果您执行了该操作以及选择具有以下额定功率措施的二极管、则应该不会出现问题。

    >另一个建议是使用快速恢复二极管。  如果不这么做、二极管可能会因反向恢复损耗而损坏。

    >另一种想法是确保您的结温不超过所用二极管的最大结温。

    继续处理其他客户问题。  我会在时间允许的时候回到这个话题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    以前的帖子注释:"slua560中的 ADEL 和 ADEREF 引用了 Vref、webench 显示了这些引用了 CS 的引脚、电子表格使用 slua560的原理图、如果我们想要实现自适应延迟、我们是否应该使用电子表格结果并参考 Adel、ADEREF 的 CS 引脚?"

    电子表格和应用手册使用固定延迟方法。  此技术易于设置、使用此设备的95%至98%的客户使用此方法。

    可使用自适应延迟方法来消除体二极管导通。  这是一个很大的试错,设置的时间正好与你需要的.  我进行了 google 搜索、但是找不到任何人写过如何正确设置自适应延迟的应用手册。  

     

    那么、我可以参考 CS 引脚来获取 ADEL 和 ADEREF 并使用从电子表格中得出的电阻值吗?

    1. 您可以使用电子表格设置初始时序。
    2. 然后、您将需要研究轻载到满载条件下的 CS 信号以及所需的导通延迟。
    3. 请转到数据表中的图6-2、6-3、6-4和6-5、并查看是否能找到满足设计需求的自适应延迟曲线以消除体二极管导通。
      1. 这是一个试错过程、可能不会产生太大的效率优势。
      2. 我建议在未来的器件上使用它们、使其具有真正的自适应能力、因此工程师不必执行此过程。
    4. 获得适合您需求的曲线后、将 ADEL 和 ADEREF 电阻分压器设置在电流检测引脚上。
    5. 如果您继续沿该路径走、则应设计峰值电流模式控制、因为您仍然需要检测电流。

     

    为了帮助其他客户、我将在时间允许的情况下继续查看您的问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    R8和 R9的这些参数。  请参阅以下主题、了解为 SR 设置 RCD 钳位的分步说明。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28950%25252525252520snubber

    此致、