工具与软件:
尊敬的 Mike:
关于我之前发表的帖子:UCC28950:电压控制模式中的输出电压调节-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
下面是我的评论和问题。
b:您将添加反映在变压器上的电感器电流下降斜率的一半。 应用手册 SLUA560中对此进行了介绍。 GM:请告诉我哪一页对此进行了解释。
D. 可能会出现环路补偿问题。 我建议首先通过测试功率级开环来查看是否稳定。 如果是、那么您的问题就是环路稳定性。 GM:如何解决环路稳定性问题?
答:您可能需要研究变压器输入电压、SS、CS 和电压放大器输出、以确定设计为什么突发。 GM:我到底要检查什么、您能提供数字以进行基准吗?
b.要评估电压放大器输出、您需要将一个1k 欧姆的电阻器与示波器探头串联。gm:在探测时应该期待什么值?
先前的发布注释:"在本应用手册中有一些假设和一些简单的陈述、例如 slua560的第11页上"理论环路增益在大约3.7kHz 处交叉、相位裕度大于90度"。 [Mo:我看了第11页、也看不到您所指的内容]" GM:请参阅第14页。

1)在 slua560d 中选择 D5/dB 和 D11/DC、gm:我查看了 e2e 形式、唯一发现的就是对 TINA 仿真结果的解释。 但是、我们并未提供相关解决方案来推导这些值、我们已检查了数据表中的公式、并相应地选择了二极管、甚至选择了额定高电流的二极管、但这些二极管都无法正常工作。 它们在几秒钟内熔断、损坏了初级 MOSFET。 请注意、我们正在研究两种不同的 PSFB 设计、这两种设计中的二极管都发生故障、因此我们需要逐步指导如何选择这些二极管。

上一篇文章评论:" 1. Excel 工具实际上为您提供了一张可参考的环路增益图。2. 请使用应用手册和 Excel 工具针对峰值电流模式控制补偿环路。"、GM:我将从这个图中得到什么样的数字? 是否应尝试获得与 slua560相同的绘图数?
以前的帖子注释:"slua560中的 ADEL 和 ADEREF 引用了 Vref、webench 显示了这些引用了 CS 的引脚、电子表格使用 slua560的原理图、如果我们想要实现自适应延迟、我们是否应该使用电子表格结果并参考 Adel、ADEREF 的 CS 引脚?" 那么、我可以参考 CS 引脚来获取 ADEL 和 ADEREF 并使用从电子表格中得出的电阻值吗?
您能否提供有关推导下图中电阻器 R8和 R9值的分步指南:

谢谢!
此致
Gaurang