This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17577Q5A:关于 SOA

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17552Q5A, CSD17576Q5B, CSD17577Q5A, CSD17510Q5A, CSD17581Q5A, CSD17553Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488198/csd17577q5a-about-soa

器件型号:CSD17577Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD17510Q5ACSD17581Q5A、CSD17552Q5A CSD17553Q5A、CSD17576Q5B

工具与软件:

尊敬的先生

现在我们要把 CSD17510Q5A 更改为 CSD17577Q5A、但发现 在10ms 波形下、SOA 曲线不如 CSD17510Q5A、我发现 CSD17577Q5A 的 Rdson 低于 CSD17510Q5A 的 Rdson。 我可以问为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您关注 TI FET。 CSD17510Q5A 是一款老一代器件、使用了与 CSD17577Q5A 不同的工艺技术。 CSD17510Q5A 数据表中的 SOA 曲线是计算得出的、而 CSD17577Q5A 中的 SOA 曲线基于"测试到失效"数据、如下面的技术文章中所述。 由于芯片尺寸较大和器件设计较大、老一代 FET 具有固有的更好 SOA 能力。 如果应用是开关模式电源(例如同步降压)、则 SOA 不是主要考虑因素、因为 FET 长时间不以线性模式运行。 如果您有任何问题、敬请告知。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SSZTCR5

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    您能帮助建议一个类似 CSD17510Q5A 的 MOS SOA、客户非常重视10ms 时 MOS 的 SOA 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我还有一些其他具有类似 SOA 的 FET、TI.com 上提供的价格为1ku:  

    • CSD17510Q5A 10ms SOA ~12A (10V、0.35/1ku)
    • CSD17581Q5A 10ms SOA ~8A (10V、0.199/1ku)
    • CSD17552Q5A 10ms SOA ~8A (10V、0.299/1ku)
    • CSD17553Q5A 10ms SOA ~12A (10V、0.408/1ku)
    • CSD17576Q5B 10ms SOA ~9A (10V、0.344/1ku)

    我们的 FET 具有更好的 SOA 能力、但成本更高。 如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    John