主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS65987D
工具与软件:
大家好!
我正在 使用 TPS65987EVM 进行电力输送解决方案的测试设置。
Ereything 运行良好、除了一个客户希望的功能。 他们需要通过常见的数字信号将输出功率设置为100/60W 到15W。
是否可以将其中一个 GPIO 引脚用于 TPS65987以实现此功能、或者是否有其他方法可以实现此功能?
此致 Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我正在 使用 TPS65987EVM 进行电力输送解决方案的测试设置。
Ereything 运行良好、除了一个客户希望的功能。 他们需要通过常见的数字信号将输出功率设置为100/60W 到15W。
是否可以将其中一个 GPIO 引脚用于 TPS65987以实现此功能、或者是否有其他方法可以实现此功能?
此致 Martin
尊敬的 Kevin:
请查看随附的配置文件、我曾尝试在尽可能靠近 应用报告《TPS65987D GPIO 事件》(SLVAE11A)的位置进行设置。
当 I Debug 配置时、我可以看到 GPIO 事件被触发、但评估板不会从5V、9V、15V、20V/3A (60W)输出功率设置明确切换到5V/3A (15W)。
在 GPIO4高电平时、5V 和9V LED 闪烁-无输出电流。
在 GPIO4低电平、无 LED 和无输出电流时。
我使用了错误的 GPIO 事件还是其他设置导致了一些副作用。
您能否检查我的配置并向我提供如何更改的建议?
非常感谢!
此致 Martin