This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:通过 GPIO 将输出功率设置为15W

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474346/tps65987ddk-set-output-power-to-15w-with-gpio

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65987D

工具与软件:

大家好!

我正在 使用 TPS65987EVM 进行电力输送解决方案的测试设置。

Ereything 运行良好、除了一个客户希望的功能。 他们需要通过常见的数字信号将输出功率设置为100/60W 到15W。

是否可以将其中一个 GPIO 引脚用于 TPS65987以实现此功能、或者是否有其他方法可以实现此功能?

此致 Martin         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    请给我一些时间来看看这个!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到、在 应用报告《TPS65987D GPIO 事件》(SLVAE11A)中、对我的任务进行了准确说明。

    在第7到14页是一个逐步指南的设置,不幸的是,我没有版本4.01配置工具,与较新的版本,我不能得到它的工作。  模板中可能有不同的设置。

    有人是否有版本4.01可供下载

    谢谢

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该 GUI 的最新版本是6.1.4。

    这是您目前可以访问的密钥吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    是的、我有最新的 GUI 版本6.1.4

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该 GUI 应该在 IO 配置寄存器中具有适合您的事件。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请查看随附的配置文件、我曾尝试在尽可能靠近  应用报告《TPS65987D GPIO 事件》(SLVAE11A)的位置进行设置。

    当 I Debug 配置时、我可以看到 GPIO 事件被触发、但评估板不会从5V、9V、15V、20V/3A (60W)输出功率设置明确切换到5V/3A (15W)。

    在 GPIO4高电平时、5V 和9V LED 闪烁-无输出电流。

    在 GPIO4低电平、无 LED 和无输出电流时。

    我使用了错误的 GPIO 事件还是其他设置导致了一些副作用。

    您能否检查我的配置并向我提供如何更改的建议?

    非常感谢!

    此致 Martin  

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_GPIO4_5F00_3.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我将在下周早些时候提供反馈。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我仍在等待您的反馈、您是否已经看到或测试了我的配置文件?

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    抱歉,错过了线程,我很快就会为您准备好。

    谢谢!

    Kevin