请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713EVM-017 主题中讨论的其他器件:BQ25713
工具与软件:
您好!
我想通过设置 FORCE_LATCHOFF = 1来关闭电源路径。 当我读回寄存器时、该标志被正确设置、但仍测得稳压输出电压 VSYS = 14.15V、CHRG_OK 也不会变为低电平。 我可以测量电池电压 VBAT = 13.75V。 BQ25713处于默认配置(POR)状态、连接的输入电压为12V、电池电压为13.76V。