This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:BQ25713

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489578/bq25713evm-017-bq25713

器件型号:BQ25713EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQ25713

工具与软件:

您好!

我想通过设置 FORCE_LATCHOFF = 1来关闭电源路径。 当我读回寄存器时、该标志被正确设置、但仍测得稳压输出电压 VSYS = 14.15V、CHRG_OK 也不会变为低电平。 我可以测量电池电压 VBAT = 13.75V。 BQ25713处于默认配置(POR)状态、连接的输入电压为12V、电池电压为13.76V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    您是否触发了独立比较器?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想,我不会骗你的。" 如果设置了 FORCE_LATCHOFF 标志、则可以通过设置引脚 CMPIN > 1.2V 来关闭电源路径。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    这应该起作用。  

    此致、

    Christian。