请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481-Q1 工具与软件:
您好!
我使用的是 Excel 2011 (法语)、当它尝试打开并使用 LM5185-DESIGN-CALC.XLS 时、打开它时出现以下错误:

它的翻译为:"在 LM5185-DESIGN-CALC.XLS 的内容中有一个错误, Excel 可以尝试恢复工作表内容"。
单击"是"后、出现另一条错误消息:

它转换为:"指定范围在图纸/xl/workbook.xml 中被压缩"
之后、Excel 中的图形都不会更新、也不会起作用。
我尝试将 Excel 分隔符设置为。 或、但没有帮助。
请帮帮您。
谢谢。