This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM5185 XLS 表错误

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490147/lm3481-q1-lm5185-xls-sheet-error

器件型号:LM3481-Q1

工具与软件:

您好!
我使用的是 Excel 2011 (法语)、当它尝试打开并使用 LM5185-DESIGN-CALC.XLS 时、打开它时出现以下错误:  

它的翻译为:"在 LM5185-DESIGN-CALC.XLS 的内容中有一个错误, Excel 可以尝试恢复工作表内容"。

单击"是"后、出现另一条错误消息:  

它转换为:"指定范围在图纸/xl/workbook.xml 中被压缩"

之后、Excel 中的图形都不会更新、也不会起作用。

我尝试将 Excel 分隔符设置为。 或、但没有帮助。

请帮帮您。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、修整后、将 Excel 语言切换为英语使工作表正常工作。
    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    感谢您打开主题帖。
    我很高兴听到你能够独自解决这个问题。

    如果没有问题、请随时与我们联系。

    此致、
    Niklas