This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048是否使用?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489474/tlv61048-tlv61048-use

器件型号:TLV61048

工具与软件:

    使用 TLV61048、输入电压为3.3V、输出为5V、9V、12V、根据数据表 R1选择698K、然后不同电路输出三个不同的电压、测试发现电路板刚刚上电且输出正常、然后电压将逐渐降低、12V 将降至约11.5V。 9V 将降至约8.65V、5V 将降至约4.9V;调整 L4电感或改变电阻后、仅上电时将出现正常的工作电压、然后电压会降低。 此问题的原因可能是什么? 您能否帮助了解原理图设计是否合理以及是否有需要优化的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    请尝试使用直接从 FB 连接到 GND 的电阻器、以查看您的开关电路是否会导致问题。 您可以监控 FB 引脚电压是否在 Vout 下降时发生变化。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用一个电阻器直接从 FB 连接到 GND、效果仍然相同、输出仍会从12V 下降到11.4V、大约、测试波形如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    您是否能够测量 Vout 下降期间的 FB 电压、以查看 FB 引脚电压是否也下降?