请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61048 工具与软件:
使用 TLV61048、输入电压为3.3V、输出为5V、9V、12V、根据数据表 R1选择698K、然后不同电路输出三个不同的电压、测试发现电路板刚刚上电且输出正常、然后电压将逐渐降低、12V 将降至约11.5V。 9V 将降至约8.65V、5V 将降至约4.9V;调整 L4电感或改变电阻后、仅上电时将出现正常的工作电压、然后电压会降低。 此问题的原因可能是什么? 您能否帮助了解原理图设计是否合理以及是否有需要优化的内容?