工具与软件:
大家好、Garrett:
我们有时会遇到雾问题的另一个后续问题...然而这次我们发现了一个明确的问题、我想知道它是否/如何影响 BQ24070。
在我们的系统中、有一个电源开关有效地连接到 OUT 引脚、当电路板闭合时、该引脚将电源连接到电路板。 当开关闭合时、OUT 引脚将看到222uF、它们是(TI)升压转换器上的输入电容器。
假设该开关处于开路状态。
BQ24070连接到18650电池(无开关)、OUT 引脚连接到开关。
当开关闭合时、会有大的浪涌电流为222uF 电容器充电。
该浪涌电流超过4A。 (可能会尝试将其提高2-3倍)
2个问题:
[1]这种高电流消耗是否会导致保护电路启动、从而在芯片下电上电前仅产生2V 的输出。
[2]这种浪涌电流会损坏器件并导致我们现在看到的3次故障模式吗? 也就是说、器件为电池充电、但绝不会识别充满电的状态。 (至少根据状态指示器)。
我在2024年11月13日提出了一个非常类似的问题、您也回答了这个问题、但我想我会通过上面的邮件确保不会遗漏任何内容。
谢谢、此致
Jerry Molnar