主题中讨论的其他器件:CSD19532KTT
工具与软件:
你好
我使用了 LM5148RGYR 将38-45V 输入调节为24V/5A 输出。
当负载较高(3A 及更高)时、输出电压降至23.4v、甚至降至23V
有什么原因呢?
我能解决吗? 或仅增加稳压输出、补偿电压损失
(我使用的 FET 是 BSC105N10LSF_G + CSD19532KTT 和 线圈 Vishay__IHLP_6767GZER220M11 )
提前感谢
Doron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我使用了 LM5148RGYR 将38-45V 输入调节为24V/5A 输出。
当负载较高(3A 及更高)时、输出电压降至23.4v、甚至降至23V
有什么原因呢?
我能解决吗? 或仅增加稳压输出、补偿电压损失
(我使用的 FET 是 BSC105N10LSF_G + CSD19532KTT 和 线圈 Vishay__IHLP_6767GZER220M11 )
提前感谢
Doron
尊敬的 Doron:
请分享您的设计原理图并与我分享填充的设计计算器: https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC
谢谢!
此致、
Taru
尊敬的 Taru:
感谢您的答复和善意。
我使用了 webench 工具、因此我想最好的方法是发送报告。
+我添加布局(Allegro )如果需要.
提前感谢
Doron
尊敬的 Taru:
似乎回答不好。 这家中国制造商可能使用了他库存中的盖子。
我没有为电容器指定完整的器件型号、或限制其类型(X5R/X7R/COG 等)、因为 PCB 数量只是用于测试的样片。
我只问陶瓷和低 ESR 电容器。 我已经意识到,它可以在这样的当前是多么重要...
非常好的课程 :-)
请您指导我应该更改哪些上限以改善情况。
再次感谢、提前感谢。
Doron