This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:反向电流/电压温度变化

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489595/lm4040-n-reverse-current-voltage-temperature-variation

器件型号:LM4040-N

工具与软件:

您好!

我们使用的是 LM404040DIM3-5.0/NOPB 电压基准(5V 版本)

数据表中的图5-4显示了 Tj = 25°C 时的 Ir/VR 特性

但是、当电压介于1.75V 和4.5V 之间时、在整个温度范围内、最大反向电流变化是多少?

更明显的是、我对曲线更横向的部分很感兴趣。

我需要知道静态电流低于阈值、以便评估与电压基准并联的电容器的放电时间。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件相当旧、并且从 National Semiconductor 获得、因此可能不存在该信息。 您必须自己进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的提问!

    遗憾的是、这是该器件可用的唯一数据。

    此致、

    Andrew Li