请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040-N 工具与软件:
您好!
我们使用的是 LM404040DIM3-5.0/NOPB 电压基准(5V 版本)
数据表中的图5-4显示了 Tj = 25°C 时的 Ir/VR 特性

但是、当电压介于1.75V 和4.5V 之间时、在整个温度范围内、最大反向电流变化是多少?
更明显的是、我对曲线更横向的部分很感兴趣。
我需要知道静态电流低于阈值、以便评估与电压基准并联的电容器的放电时间。
此致