工具与软件:
我尝试对进行仿真 1.5V (1V5)的序列 LTspice 中、其中的 PGOOD (PG)信号 应该是什么样的 启用3.3V (3V3) 输出电压 90%的基准电压 .
不过、 PG 似乎无法正常运行 —它看起来像 连接到 PG 的 NMOS 始终关闭 而不是等待 FB 超过90%阈值。
以下是我的预期:
- PGOOD 在启动时应为低电平(0V) 、保持 NMOS 关闭。
- 一旦 FB > VREF 的90%、PG 应转换为高电平 、打开 NMOS 并启用上拉电压
而是在我的仿真中、 PGOOD 遵循异常行为 和 NMOS 似乎 一直都关门了 、不等待 FB 达到阈值。
对可能出错的地方有任何见解吗? 这可能是E_PG_ABM9或 NMOS 开关定义的建模问题吗?
提前感谢!