请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650352-Q1 工具与软件:
专家、您好!
我的客户有以下来自其终端客户的问题。 您可以帮助回答这些问题吗? 我也运用了我的意见如下、如果我错了、可以随意纠正我。 非常感谢!
1. PMIC ABIST 失败有何影响? [ANN]根据数据表中的流程图、ABIST_ERR =‘1"器件将进入安全模式、直到所有故障清除。
2.图像是否会保持输出信号? [ANN]在安全模式下、nINT 将设置为0、nRSTOUT 将设置为1。 如果您不将 nINT 用作电源正常信号、则输出将保持启用状态。
3.出现 ABIST 故障的可能性是什么? 概率是否高?
4.由于 IC 为 RTM、 ABIST 失败的概率是否高?
客户问题(普通话):
- 如果PMIC自检有问题会影响什么? [安]‘数据表中的流程图、ABIST_ERR = 1"器件将进入安全模式、直到所有故障清除。
- 视屏流还能输出吗?[ANN]在安全模式下、nINT 将设置为0、nRSTOUT 将设置为1。 如果您不将 nINT 用作电源正常信号、则输出将保持启用状态。
- 这个发生的概率大吗? [ANN]需要检查。
- 该款芯片从量产至今自检失效的概率有多高?[ANN]需要检查。
此致、
Ann Lien