This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650352-Q1:ABIST 相关问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489506/tps650352-q1-abist-related-questions

器件型号:TPS650352-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我的客户有以下来自其终端客户的问题。 您可以帮助回答这些问题吗? 我也运用了我的意见如下、如果我错了、可以随意纠正我。 非常感谢!

1. PMIC ABIST 失败有何影响?  [ANN]根据数据表中的流程图、ABIST_ERR =‘1"器件将进入安全模式、直到所有故障清除。

2.图像是否会保持输出信号?   [ANN]在安全模式下、nINT 将设置为0、nRSTOUT 将设置为1。 如果您不将 nINT 用作电源正常信号、则输出将保持启用状态。

3.出现 ABIST 故障的可能性是什么?  概率是否高?

4.由于 IC 为 RTM、 ABIST 失败的概率是否高?

客户问题(普通话):  

  • 如果PMIC自检有问题会影响什么? [安]‘数据表中的流程图、ABIST_ERR = 1"器件将进入安全模式、直到所有故障清除。
  • 视屏流还能输出吗?[ANN]在安全模式下、nINT 将设置为0、nRSTOUT 将设置为1。 如果您不将 nINT 用作电源正常信号、则输出将保持启用状态。
  • 这个发生的概率大吗? [ANN]需要检查。
  • 该款芯片从量产至今自检失效的概率有多高?[ANN]需要检查。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    1.我们有一个名为 ABIST_ERR_MASK 的内部位、它可以屏蔽错误并使器件仍保持工作模式。  

    2. ABIST 故障率完全取决于实际电路板设计;其名称听起来像是测试 PMIC 器件本身、但实际上它测试由外部电路故障引起的所有故障;例如 SC、其输出接地短路;UV、用于检测重负载导致的任何电压轨欠压等  

     

    谢谢!

    Phil