This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76201-Q1:TPS76201QDBVRQ1 - AEC-Q100

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491031/tps76201-q1-tps76201qdbvrq1---aec-q100

器件型号:TPS76201-Q1

工具与软件:

TPS76201QDBVRQ1的数据表表明其"符合汽车应用要求"是否有任何可用的 AEC-Q100筛选信息?  还是有数据显示此器件经过 AEC-Q100等效筛选?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    在 发布器件()时、我们的所有汽车器件都符合当前版本的 AEC Q100标准。

    您可以在此处找到有关资质认证测试的更多详细信息

    参数 AEC Q100测试# 测试规范 最低批次数量 SS/批次 测试名称 错误 结果 所有相关附属项
    测试组 A -加速环境压力测试
    THB/HAST A2 JESD22-A101/JESD22-A110 3. 77 偏压 HAST 130C/85%RH 96小时 开来 或等效的 Q100条件
    AC/UHAST A3 JESD22-C102/JESD22-A118 3. 77 无偏压 HAST 130C/85%RH、持续96小时 开来 或等效的 Q100条件
    TC A4. JESD22-A104 3. 77 温度循环 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 开来
    电源管理类产品(TC)-WBP A4. MIL-STD883方法2011 1. 30. 后温度周期键合拉力 5类 开来 根据芯片配置适用
    HTSL 答6 JESD22-A103 1. 45. 高温贮存烘烤 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 开来
    测试组 B -加速寿命仿真测试
    HTOL B1 JESD22-A108 3. 77 高温工作寿命 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 开来
    ELFR B2 AEC Q100-008 3. 800 早期故障率 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 开来
    测试组 C -封装组件完整性测试
    WBS C1. AEC Q100-001 1. 30. 引线键合剪切 Cpk > 1.67 开来 根据芯片配置适用
    WBP C2 MIL-STD883方法2011 1. 30. 键合线拉动 Cpk > 1.67 开来 根据芯片配置适用
    SD C3. JEDEC J-STD-002 1. 15. 可焊性 铅覆盖率大于95% 开来
    PD 参数 JESD22-B100和 B108 3. 10. 物理尺寸 Cpk > 1.67 开来
    SBS C5 AEC Q100-010 3. 来自10个器件的5个焊球 焊球剪切 Cpk > 1.67 开来 根据芯片配置适用
    测试组 D -芯片制造可靠性测试
    EM D1. 电迁移 规格 开来
    TDDB D2的温度 电介质击穿 规格 开来
    HCI D3 热载流子注射 规格 开来
    BTI D4 偏置温度不稳定性 规格 开来
    SM D5 压力迁移 规格 开来
    测试组 E -电气验证
    HBM E2 AEC Q100-002 1. 3. 静电放电-人体放电模型 符合 AEC Q100-002 请参阅数据表
    CDM E3 AEC Q100-011 1. 3. 静电放电-充电器件模型 符合 AEC Q100-011标准 请参阅数据表
    逻辑 E4 AEC Q100-004 1. 3. 闩锁 符合 AEC Q100-004 开来 符合 Q100-004
    ED e5 AEC Q100-009 3. 30. 电气分布 符合 AEC Q100-009 开来

    如果您正在寻找更具体的内容、请随时告诉我。

    此致!
    Gregory Thompson