请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS76201-Q1 工具与软件:
TPS76201QDBVRQ1的数据表表明其"符合汽车应用要求"是否有任何可用的 AEC-Q100筛选信息? 还是有数据显示此器件经过 AEC-Q100等效筛选?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TPS76201QDBVRQ1的数据表表明其"符合汽车应用要求"是否有任何可用的 AEC-Q100筛选信息? 还是有数据显示此器件经过 AEC-Q100等效筛选?
Todd、您好!
在 发布器件(源)时、我们的所有汽车器件都符合当前版本的 AEC Q100标准。
| 参数 | AEC Q100测试# | 测试规范 | 最低批次数量 | SS/批次 | 测试名称 | 错误 | 结果 | 所有相关附属项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试组 A -加速环境压力测试 | ||||||||
| THB/HAST | A2 | JESD22-A101/JESD22-A110 | 3. | 77 | 偏压 HAST | 130C/85%RH 96小时 | 开来 | 或等效的 Q100条件 |
| AC/UHAST | A3 | JESD22-C102/JESD22-A118 | 3. | 77 | 无偏压 HAST | 130C/85%RH、持续96小时 | 开来 | 或等效的 Q100条件 |
| TC | A4. | JESD22-A104 | 3. | 77 | 温度循环 | 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 | 开来 | — |
| 电源管理类产品(TC)-WBP | A4. | MIL-STD883方法2011 | 1. | 30. | 后温度周期键合拉力 | 5类 | 开来 | 根据芯片配置适用 |
| HTSL | 答6 | JESD22-A103 | 1. | 45. | 高温贮存烘烤 | 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 | 开来 | — |
| 测试组 B -加速寿命仿真测试 | ||||||||
| HTOL | B1 | JESD22-A108 | 3. | 77 | 高温工作寿命 | 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 | 开来 | — |
| ELFR | B2 | AEC Q100-008 | 3. | 800 | 早期故障率 | 隔离式栅极驱动器。 请参阅数据表。 | 开来 | — |
| 测试组 C -封装组件完整性测试 | ||||||||
| WBS | C1. | AEC Q100-001 | 1. | 30. | 引线键合剪切 | Cpk > 1.67 | 开来 | 根据芯片配置适用 |
| WBP | C2 | MIL-STD883方法2011 | 1. | 30. | 键合线拉动 | Cpk > 1.67 | 开来 | 根据芯片配置适用 |
| SD | C3. | JEDEC J-STD-002 | 1. | 15. | 可焊性 | 铅覆盖率大于95% | 开来 | — |
| PD | 参数 | JESD22-B100和 B108 | 3. | 10. | 物理尺寸 | Cpk > 1.67 | 开来 | — |
| SBS | C5 | AEC Q100-010 | 3. | 来自10个器件的5个焊球 | 焊球剪切 | Cpk > 1.67 | 开来 | 根据芯片配置适用 |
| 测试组 D -芯片制造可靠性测试 | ||||||||
| EM | D1. | — | — | — | 电迁移 | 规格 | 开来 | — |
| TDDB | D2的温度 | — | — | — | 电介质击穿 | 规格 | 开来 | — |
| HCI | D3 | — | — | — | 热载流子注射 | 规格 | 开来 | — |
| BTI | D4 | — | — | — | 偏置温度不稳定性 | 规格 | 开来 | — |
| SM | D5 | — | — | — | 压力迁移 | 规格 | 开来 | — |
| 测试组 E -电气验证 | ||||||||
| HBM | E2 | AEC Q100-002 | 1. | 3. | 静电放电-人体放电模型 | 符合 AEC Q100-002 | 请参阅数据表 | — |
| CDM | E3 | AEC Q100-011 | 1. | 3. | 静电放电-充电器件模型 | 符合 AEC Q100-011标准 | 请参阅数据表 | — |
| 逻辑 | E4 | AEC Q100-004 | 1. | 3. | 闩锁 | 符合 AEC Q100-004 | 开来 | 符合 Q100-004 |
| ED | e5 | AEC Q100-009 | 3. | 30. | 电气分布 | 符合 AEC Q100-009 | 开来 | — |
如果您正在寻找更具体的内容、请随时告诉我。
此致!
Gregory Thompson