主题中讨论的其他器件: UCC33420-Q1、UCC14241-Q1
工具与软件:
为了获得更高的功率输出、是否可以直接并联多个 UCC33020-Q1的输出 VCC? 或者、它们在连接在一起之前是否分别必须通过二极管?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
为了获得更高的功率输出、是否可以直接并联多个 UCC33020-Q1的输出 VCC? 或者、它们在连接在一起之前是否分别必须通过二极管?
谢谢。
您好、IEE:
您的输入电压要求是什么? 如果4.5V<VIN<5.5V、我建议使用 UCC33420-Q1、它可提供1.5W @Ta=25°C 的功率。 如果您的 VIN 要求较宽的3V<VIN<5.5V、则 UCC33020-Q1是合适的选择、能够提供1W @Ta=25°C 输出。
您的系统需要大于1.5W 或1W 的功率吗? 如果需要、这些器件没有用于共享负载和提供相同功率量的同步引脚。 我建议将负载分成子组(见下文)

谢谢你