This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:可以直接并联多个 UCC33020-Q1输出 VCC 吗?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1, UCC33020-Q1, UCC33420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490008/ucc33020-q1-is-it-ok-to-connect-multiple-ucc33020-q1-output-vcc-in-parallel-directly

器件型号:UCC33020-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC33420-Q1、UCC14241-Q1

工具与软件:

为了获得更高的功率输出、是否可以直接并联多个 UCC33020-Q1的输出 VCC? 或者、它们在连接在一起之前是否分别必须通过二极管?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IEE:

    您的输入电压要求是什么? 如果4.5V<VIN<5.5V、我建议使用 UCC33420-Q1、它可提供1.5W @Ta=25°C 的功率。 如果您的 VIN 要求较宽的3V<VIN<5.5V、则 UCC33020-Q1是合适的选择、能够提供1W @Ta=25°C 输出。  

    您的系统需要大于1.5W 或1W 的功率吗? 如果需要、这些器件没有用于共享负载和提供相同功率量的同步引脚。 我建议将负载分成子组(见下文)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息和想法。

    我想知道、您是否可以建议任何具有用于负载共享的同步引脚的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我们没有带同步或反馈引脚的5V/5V 器件。 UCC14241-Q1或同一系列器件具有可用于并联器件的反馈引脚。 缺点是这些器件的 VIN 范围较小。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我是否错过了这里任何内容、但我刚刚检查了  UCC14241-Q1、它似乎具有比 UCC33020-Q1更高的电压范围(21V - 27V)(3V - 5V)。我没有看到任何负载共享的反馈引脚。  可能您提到了错误的器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    很抱歉混淆。 是的、我想说这些器件具有  VIN。  这些器件可在单路输出模式下使用、并且它们具有 FB 引脚(如下所示)。

    谢谢你