请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 工具与软件:
我将使用 UCC256601设计 输出电压为 200V、输入电压为 14Vdc 至170Vdc 的电源。 是否可以使用 UCC256601 项目?
谢谢!
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将使用 UCC256601设计 输出电压为 200V、输入电压为 14Vdc 至170Vdc 的电源。 是否可以使用 UCC256601 项目?
谢谢!
John