This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:使用 UCC256601设计输出电压200V、输入电压为14Vdc-160Vdc

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489960/ucc25660-use-ucc256601-to-design-an-output-voltage-200v-with-input-voltage-14vdc-160vdc

器件型号:UCC25660

工具与软件:

我将使用 UCC256601设计 输出电压为 200V、输入电压为 14Vdc 至170Vdc 的电源。 是否可以使用 UCC256601 项目?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您不能将 LLC 用于如此高的输入电压范围。 请在不使用控制器名称的情况下创建其他主题。 您会获得此应用的拓扑建议。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta P:

    LLC 可在多大的最大输入电压范围内使用?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当从输入到输出要求的最大增益不超过2.5 - 3时、LLC 更高效。  

    例如、假设输出电压在特定的电压下调节、输入电压变化不应超过2.5-3倍、这样才能提高效率。

    此致

    Manikanta P