工具与软件:
您好!
则可能需要额外的电路。 是否可以区分不同负载中的哪个负载正在发生短路?
我想,我不想让你忘掉她们。
BR
Oscar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
则可能需要额外的电路。 是否可以区分不同负载中的哪个负载正在发生短路?
我想,我不想让你忘掉她们。
BR
Oscar
另一个问题:
是否可以使用多通道器件来检查哪个输出出现 SC
以´s 为例: TPS4HC120-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
或者您能否建议在能够执行此操作的器件上使用该功能?
BR
Oscar
您好、Oscar:
每个通道的 FLT 诊断在 TPS4HC120的 SENSE 引脚上多路复用
在数据表的故障报告部分中:
全局 FLT 引脚用于监测所有通道之间的全局故障情况。 当任何通道发生故障时、FLT 引脚下拉至 GND。 需要一个3.3V 或5V 的外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。 只要器件未处于睡眠或低功耗模式、FLT 引脚就会报告任何通道上的故障。
在故障报告之后、微控制器可以通过多路复用电流检测来检查和识别处于故障状态的通道。 如果 DIAG_EN 为高电平、SNS 引脚还可用作具有内部上拉电压 VSNSFH 的故障报告。
BR、
艾伦