This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:对多负载短路

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490166/tps1hc100-q1-short-circuit-for-multiple-load

器件型号:TPS1HC100-Q1

工具与软件:

您好!

则可能需要额外的电路。 是否可以区分不同负载中的哪个负载正在发生短路?

我想,我不想让你忘掉她们。

BR

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    是否可以使用多通道器件来检查哪个输出出现 SC  

    以´s 为例: TPS4HC120-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    或者您能否建议在能够执行此操作的器件上使用该功能?

    BR

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    每个通道的 FLT 诊断在 TPS4HC120的 SENSE 引脚上多路复用

    在数据表的故障报告部分中:

    全局 FLT 引脚用于监测所有通道之间的全局故障情况。 当任何通道发生故障时、FLT 引脚下拉至 GND。 需要一个3.3V 或5V 的外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。 只要器件未处于睡眠或低功耗模式、FLT 引脚就会报告任何通道上的故障。

    在故障报告之后、微控制器可以通过多路复用电流检测来检查和识别处于故障状态的通道。 如果 DIAG_EN 为高电平、SNS 引脚还可用作具有内部上拉电压 VSNSFH 的故障报告。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    谢谢!

    我明白、但对于 TPS1HC100-Q1、这是不可能的、正确吗?

    BR  

    Oscar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    这些故障将被视为 TPS1HC100上的 VSNSFH。 尽管与 SNS 上报告的其他 FLT 相比、过流行为不同。 我附上了 FLT 表。  

    BR、

    艾伦