工具与软件:
您好!
我正在开发一个输入为16到36V、输出恒定24V/7A 的直流/直流转换器。 使用 Fsw 为200kHz、在推挽配置中使用 LM5030
但是、当控制器输出未连接到 MOSFET 的栅极时、我将获得最大且干净的 MAX DUTY 脉冲。 但当我将其连接到 MOSFET 栅极时、输出2达到最大占空比、而输出1达到最小占空比。
我将在下面分享它的波形。

CS 和 OUT2

OUT1和 OUT 2
你能找到什么可能是导致的问题。 和
应用电路与数据表中的图8相同、具有针对我的应用进行调优的功能。
变压器为 EE25 TDK
初级绕组匝数为4、次级绕组匝数为6、偏置绕组匝数为3。
其中心抽头初级绕组各有两个绕组、每绕4圈;中心抽头次级绕组各有两个绕组、每绕6圈。
你能建议什么是可能的原因导致这种情况。 以便我检查所有这些选项。
LM5030 100V 推挽电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 D)
谢谢。