This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:为什么控制器的一个输出很窄、另一个输出很宽。 是推挽式拓扑

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484344/lm5030-why-is-the-outputs-of-the-controller-one-out-is-narrow-and-other-is-wide-topology-is-push-pull

器件型号:LM5030

工具与软件:

您好!

我正在开发一个输入为16到36V、输出恒定24V/7A 的直流/直流转换器。 使用 Fsw 为200kHz、在推挽配置中使用 LM5030

但是、当控制器输出未连接到 MOSFET 的栅极时、我将获得最大且干净的 MAX DUTY 脉冲。 但当我将其连接到 MOSFET 栅极时、输出2达到最大占空比、而输出1达到最小占空比。

我将在下面分享它的波形。

CS 和 OUT2

OUT1和 OUT 2

你能找到什么可能是导致的问题。 和  

应用电路与数据表中的图8相同、具有针对我的应用进行调优的功能。

变压器为 EE25 TDK

初级绕组匝数为4、次级绕组匝数为6、偏置绕组匝数为3。

其中心抽头初级绕组各有两个绕组、每绕4圈;中心抽头次级绕组各有两个绕组、每绕6圈。

你能建议什么是可能的原因导致这种情况。 以便我检查所有这些选项。

LM5030 100V 推挽电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 D)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感测到的电流可能不同、从而产生不同的占空比。 另外、这可能是斜坡补偿设置不正确造成的。 如果未连接到栅极、则不会有电流、因此在 MOSFET 导通和关断导致不同电流时的控制方式不同。 请提供您的原理图以供审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../150W_5F00_REV2_2D00_ACTIVE_2D00_PUSH_2D00_PULL_5F00_2024_2D00_11_2D00_23.pdf

    大家好、请找到原理图以供审阅

    请注意、R26为0E

    C29为 DNP。

    并且所有保护均由 DNP Q2禁用

    变压器  

    https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/e_25_13_7.pdf

    初级电感为42uH

    初级绕组匝数为4、次级绕组匝数为6、偏置绕组匝数为3。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 CS 和 OUT1波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、洪先生

    感谢您的耐心等待。

    这里是波形

    e2e.ti.com/.../Latest-Waveforms.zip

    不知道为什么这样简单的电路简单直接、但无法正常工作。  

    请尽快帮助解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 尖峰导致栅极关闭。 CS 还显示了某种程度的饱和。  

    我找不到您的原理图。 请提供给我以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../150W_5F00_REV2_2D00_ACTIVE_2D00_PUSH_2D00_PULL_5F00_2024_2D00_11_2D00_23-_2800_1_2900_.pdf

    您好!

    我已经在该回复中附上了原理图、如果您需要变压器详细信息、 它在该线程的较早的回复中。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个可能的原因:

    1. T2未正确复位。 您需要检查 SE_S (SE_S 和 SE_F 之间的波形)以确保 T2复位正确。 还要测量 CS 引脚、以确保其尖峰不会触发阈值来关闭 OUT1或 OUT2。 目前、您的波形显示、当 OUT1导通时和 OUT2导通时、CS 引脚尖峰不同。 您需要更正此差异、我怀疑 T2未正确复位从而导致出现此问题。

    2.确保变压器不饱和。 CS 波形指示变压器 T1进入饱和状态。

    因此、在每个开关周期中、T2似乎是无法正确复位的主要原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、洪先生、你好

    感谢您的努力。

    这里作为第一个原因建议、T2正在饱和。 T2是电流互感器。 电流互感器是否正常饱和

    因为初级电流大约为6A 至7A 峰值、这是在某个最低负载下观察到的。

    变压器饱和时的速度。

    可以采取什么措施来避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    T2未正确复位、您可以尝试减小 R40来查看是否有任何帮助。 或让 T2供应商了解如何将 T2复位。