This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:使用寿命数据可以成功完成#39;t clean

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490364/bq27z746-lifetime-data-can-t-clean-successfully

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

我们发送0x002E 寿命数据刷新以更新寿命数据、然后发送0x0028以重置寿命数据、并通过读取0060寿命数据块1 (所有数据)来读取 RAM 数据

记录为0)

现在我们的客户发现600件寿命数据中有4件不清楚,电流值如下所示, 请帮助提供一些建议,找出寿命数据的根本原因

从 SHUTDOWN 模式唤醒后再次发生;以下是数据

寿命

进行了测试

最大充电电流

0

mA

寿命

进行了测试

最大放电电流

0

mA

寿命

进行了测试

最大平均 DSG 电流

-81.

mA

寿命

进行了测试

最大平均 DSG 功率

-30.

CW

寿命

进行了测试

最大充电电流

194.

mA

寿命

进行了测试

最大放电电流

-302.

mA

寿命

进行了测试

最大平均 DSG 电流

-302.

mA

寿命

进行了测试

最大平均 DSG 功率

-109.

CW

下面是重现测试的日志记录。

测试步骤为充电/ dischargeàsend 0028、以将数据 àRESET 寿命 dataàread 寿命数据从 RAMà μ s 刷新

从数据中读取使用寿命数据 memoryàshutdownà 唤醒 upà 从 RAM 中读取使用寿命数据、然后循环。

 

这是其中一个周期、 在重置寿命数据后、我们发现 RAM 数据已经清除、但数据存储器没有、

关断和唤醒后、RAM 数据会再次出现、请帮助分析数据存储器无法显示的根本原因

清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichong:

    您的问题已分配、我们将迅速解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichong:

    此问题正在脱机处理。

    此致、

    Adrian