工具与软件:
我们发送0x002E 寿命数据刷新以更新寿命数据、然后发送0x0028以重置寿命数据、并通过读取0060寿命数据块1 (所有数据)来读取 RAM 数据
记录为0)
现在我们的客户发现600件寿命数据中有4件不清楚,电流值如下所示, 请帮助提供一些建议,找出寿命数据的根本原因
从 SHUTDOWN 模式唤醒后再次发生;以下是数据
|
寿命 |
进行了测试 |
最大充电电流 |
0 |
mA |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大放电电流 |
0 |
mA |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大平均 DSG 电流 |
-81. |
mA |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大平均 DSG 功率 |
-30. |
CW |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大充电电流 |
194. |
mA |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大放电电流 |
-302. |
mA |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大平均 DSG 电流 |
-302. |
mA |
|
寿命 |
进行了测试 |
最大平均 DSG 功率 |
-109. |
CW |
下面是重现测试的日志记录。
测试步骤为充电/ dischargeàsend 0028、以将数据 àRESET 寿命 dataàread 寿命数据从 RAMà μ s 刷新
从数据中读取使用寿命数据 memoryàshutdownà 唤醒 upà 从 RAM 中读取使用寿命数据、然后循环。
这是其中一个周期、 在重置寿命数据后、我们发现 RAM 数据已经清除、但数据存储器没有、
关断和唤醒后、RAM 数据会再次出现、请帮助分析数据存储器无法显示的根本原因
清除?