This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:1S 电池、5V 输入充电器的充电行为。

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489890/bq25730-charge-behavior-for-1s-battery-5v-input-charger

器件型号:BQ25730

工具与软件:

您好、使用 EVM 并想知道为3.2V 至4.2V 范围内的1S 电池充电的行为应该是什么。
1S 配置在 JP3上设置
OTG 跳线块 JP2连接。

如果我写入充电电流寄存器(0x02)、数据0x40 0x00、这应该会将充电器设置为提供128mA
如果我将充电电流设置为0x00 0x02、我预计电流为1A。

我已经使用 DMM 设置来测量流入电池的电流、并且可以确认它灌入电流。
它是2200mA 452.7V 单节锂聚合物电池。

我获得的结果并不是我所期望的、但写入0x40 0x00会提供~ 150mA
0x00 0x02提供 μ~ 250mA。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您是否能够提供寄存器转储?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我按如下步骤设置充电电流:

    状态
    0x2  0x3
    ---
    0x40 0x00
    0xC0 0x00
    0x00 0x01
    0x00 0x02

    在最后一步之后、我读取其中的两个寄存器。
    字节顺序是最低有效地址到最高有效地址。

    充电器状态寄存器
    0x00 0xb8

    PROCHOT 寄存器
    0x00 0xb8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我当时在寻找寄存器转储、我只是想查看所有寄存器都设置了什么、而不仅仅是写入什么。

    您是否使用另一个 E2E 博文中的同一电源? 如果您使用的是其他电源、您会看到这个问题吗?

    此致、

    Christian。