工具与软件:
您好、使用 EVM 并想知道为3.2V 至4.2V 范围内的1S 电池充电的行为应该是什么。
1S 配置在 JP3上设置
OTG 跳线块 JP2连接。
如果我写入充电电流寄存器(0x02)、数据0x40 0x00、这应该会将充电器设置为提供128mA
如果我将充电电流设置为0x00 0x02、我预计电流为1A。
我已经使用 DMM 设置来测量流入电池的电流、并且可以确认它灌入电流。
它是2200mA 452.7V 单节锂聚合物电池。
我获得的结果并不是我所期望的、但写入0x40 0x00会提供~ 150mA
0x00 0x02提供 μ~ 250mA。