请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650350-Q1 工具与软件:
您好!
POS 4.6.11 (p.7)和4.7.13 (p.8)有一个 BUCK1和 BUCK2&3的 VOUT_ACCURACY_TOT 参数、描述为总输出电压精度(DC + AC)。
理解这一点是否正确:通过反映此参数、可以在设计时考虑线性调整率、负载调整率和负载瞬态?
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
POS 4.6.11 (p.7)和4.7.13 (p.8)有一个 BUCK1和 BUCK2&3的 VOUT_ACCURACY_TOT 参数、描述为总输出电压精度(DC + AC)。
理解这一点是否正确:通过反映此参数、可以在设计时考虑线性调整率、负载调整率和负载瞬态?
此致、
Nishie