This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650350-Q1:总输出电压精度(直流+交流)

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490573/tps650350-q1-total-output-voltage-accuracy-dc-ac

器件型号:TPS650350-Q1

工具与软件:

您好!

POS 4.6.11 (p.7)和4.7.13 (p.8)有一个 BUCK1和 BUCK2&3的 VOUT_ACCURACY_TOT 参数、描述为总输出电压精度(DC + AC)。

理解这一点是否正确:通过反映此参数、可以在设计时考虑线性调整率、负载调整率和负载瞬态?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

      总输出电压精度(直流+交流)具有以下意义:  

    直流精度:指在各种条件下(如不同负载电流、输入电压变化和温度波动)直流电压与其标称值的偏差。

    交流精度:这考虑了输出电压上存在的纹波和噪声、这些电压是叠加在直流电压上的交流分量。

    总精度:总输出电压精度结合了直流和交流偏差、表示电源输出电压的总体容差。

    谢谢!

    Phil