请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62816-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS54618C-Q1
工具与软件:
您好、先生、
有一个问题想与您讨论。 在 TI 数据表中、 FB 电阻器放置位置不同、 TPS62816-Q1分压电阻器位于输出电容器的前面、 另一个降压 TPS54618c-Q1分压电阻器是差分位置、位于输出电容器的背面。 哪一个是正确的? 差分函数是什么?
TPS54618C-Q1汽车2.95V 至6V、6A 同步降压转换器数据表(修订版 A)
TPS62816-Q1采用3mm× 2mm 可湿性侧面 QFN 封装的2.7V 至6V、6A 汽车类降压转换器数据表(修订版 A)