This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:降压分压器电阻器位置问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1, TPS54618C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490712/tps62816-q1-buck-divider-resistor-location-question

器件型号:TPS62816-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54618C-Q1

工具与软件:

您好、先生、

有一个问题想与您讨论。 在 TI 数据表中、 FB 电阻器放置位置不同、 TPS62816-Q1分压电阻器位于输出电容器的前面、 另一个降压  TPS54618c-Q1分压电阻器是差分位置、位于输出电容器的背面。 哪一个是正确的? 差分函数是什么?

TPS54618C-Q1汽车2.95V 至6V、6A 同步降压转换器数据表(修订版 A)

TPS62816-Q1采用3mm× 2mm 可湿性侧面 QFN 封装的2.7V 至6V、6A 汽车类降压转换器数据表(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好在靠近 IC 的位置填充电阻分压器以实现同步。 以小型布线方式连接到输出电容器的降压转换器和反馈信号、以获得最佳效果。

    两个器件显示了不同的原理图方式、但总体而言、它采用了类似的 连接方式。

    您必须检查布局以了解元件的实际放置、 两个器件都遵循类似的布局、其中靠近 IC 反馈引脚的电阻分压器和反馈路径通过小型布线连接到输出电容器。  

    此致、

    TanVee