This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:自动 PFM 模式下的输出断开和频率

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490059/tps610333-output-disconnect-and-frequency-in-auto-pfm-mode

器件型号:TPS610333

工具与软件:

您好!

您能否澄清以下问题?

  1. 执行 TPS610333 开关在禁用时完全断开输出、或者输入电压是否会通过 P 沟道 FET 的体二极管?

  2. 运行时转换器开关的频率 自动 PFM 是什么? 从数据表中、我知道它是可变的、但是否有标称值?

我的设计要求是: 输出电流范围为0.5A 至1A (最大值)、输入电压为3.3V。

此致、

Naveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    雷将于明日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    。  TPS610333  在关断期间真正断开输入与输出之间的连接。

    PFM 模式下的总频率在很大程度上取决于负载、没有 标称 频率。 作为计算结果、当 Vin = 3.3V、Vout = 5V 且 Iout >= 0.5A 时、TPS610333不会进入 PFM 模式。

    此致

    Lei