请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS610333 工具与软件:
您好!
您能否澄清以下问题?
-
执行 TPS610333 开关在禁用时完全断开输出、或者输入电压是否会通过 P 沟道 FET 的体二极管?
-
运行时转换器开关的频率 自动 PFM 是什么? 从数据表中、我知道它是可变的、但是否有标称值?
我的设计要求是: 输出电流范围为0.5A 至1A (最大值)、输入电压为3.3V。
此致、
Naveen