This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:原理图审阅

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481208/tps65233-schematic-review

器件型号:TPS65233

工具与软件:

你好、专家

我的客户使用了 TPS65233、并发现了 Lx 短接至 GND 的一些问题。 故障率约为0.01%、我们让 CEQ 团队来帮助分析。  

您能帮助查看此原理图和 PCB 吗?

e2e.ti.com/.../LNB-Circuit.pdf

e2e.ti.com/.../5800_2D00_2AHSM1A_2D00_1202_5F00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 VDD12V 来自适配器、还有 TVS 和保护器件、我们未发现 TVS 损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 范围为+-5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、专家

    我们发现、如果我们对12V 进行断电、输出电流将会上升、这是否正常?

    LX 引脚的最大电流是多少、不会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    给我一些时间来检查.

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    您是否有任何反馈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    在原理图设计中、我发现在升压输出端有一个电感器和电容器。

    这可能会导致升压器工作异常。 请取下这两个组件。

    总之、您能帮助提供 TPT09 (SW)的波形进行检查吗?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    这两个组件是产生纹波所必需的、它的设计已经过时了几年。

    这些是来自客户电路板的一些测试波形。

    1.18V 350mA   SW 波、整个带宽  

    2.18V 350mA 100℃ SW 波

    3.电源打开时 LX 引脚(黄色)波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    LX 引脚(黄色)是否是 电压 波形?

    SW 看起来正常、我同意您关于断电时电流过大的想法。 这是因为当 VIN 缓慢下降时、器件仍会工作、输入电流会随着 VIN 的下降而增加。

    我注意到 SCH 中未安装 ISEL 电阻器(RT78)。 它用于设置 LNB 输出电流限制、我建议即使 已使用 I2C 进行电流限制也保持该设置。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    我们捕获了 Lx 引脚上大约3.4A 的电流、但我们不确定 Lx 的最大工作电流是多少。

    我们认为 ISEL (RT78)会限制 LNB 输出电流、它没有使用 LX 引脚断电时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeney:

    私下回复您。 我暂时关闭该 TT。

    谢谢!

    Colin