工具与软件:
您好!
我们已经在调整 TPS12F1的外设元件、但未能实现预期的性能。 感谢您对以下问题的支持:
-
我们知道、如果输入噪声水平过高、AEF 输出可能会饱和。 如果 INJ 引脚电压波形显示为方波、这是否表示 AEF 输出处于饱和状态?

-
如果 INJ 波形为正弦波、我们是否可以假设 AEF 未处于饱和状态? 另外、当将方波视为饱和波形时、增加 Line-FG 之间的电容会使波形从方波变为正弦波。 不过、电流电容值非常大、因此不适合大规模生产。 除了增加 Line-FG 电容外、有没有其他方法可以抑制饱和?
-
我们使用 PSPICE for TI、模拟了接近 PFC 工作频率(80kHz)的频率。 仿真结果显示 INJ 引脚上存在方波、与实际运行类似。 此外、在仿真中、当振荡频率设置为低于100kHz 时、INJ 输出波形始终显示为方波。 您能解释一下这种现象背后的原因吗?
-
数据表指出:"为了避免放大低频噪声、VDD 纹波电压应保持在±20mV 以内。" 目前我们通过 LDO 从直流电源供电、但由于开关噪声、纹波超过20mV、直到稳定下来。 是否必须将纹波电压保持在±20mV 以内?
-
快速入门工具中的"Regulator CM noise source impedance (CSACIN、Rsrc、Lsrc)"是指滤波器之后的交流/直流电源级阻抗。 您能否就这些参数的典型值提供指导?

感谢您的时间和支持。 期待您的答复。
此致、
Conor